strrchr


文字列検索(最後の位置)を行います。

[所属]

標準ライブラリ

[指定形式]

#include <string.h>

char *strrchr(const char *s, int c);

[戻り値]

見つかったcを指すポインタを返します。cがこの文字列中に現れなかった場合,nullポインタを返します。

[詳細説明]

char型に変換されたcがsの指す文字列中に最後に現れた位置を求めます。終端を示すnull文字(\0)は,この文字列の一部であるとみなされます。