ルネサス
strerror
エラー番号の文字列変換を行います。
[所属]
標準ライブラリ
[指定形式]
#include <string.h>
char *strerror(int errnum);
[戻り値]
変換した文字列へのポインタを返します。
[詳細説明]
処理系定義の対応関係にしたがって,エラー番号errnumを文字列に変換します。errnumの値は,通常,グローバル変数errnoがコピーされたものです。指されている配列は,アプリケーション・プログラム側で変更しないでください。