isdigit


10進数であるかを判定します。

[所属]

標準ライブラリ

[指定形式]

#include <ctype.h>

int isdigit(int c);

[戻り値]

cの値がそれぞれの記述に合致した場合(真)に0以外を返します。結果が偽であった場合は0を返します。

[詳細説明]

10進数の数字であるかどうか調べるマクロです。cがisasciiで真になるか,またはcがEOFの場合にのみ,定義されています。“#undef isdigit”を使ってマクロ定義を無効にし,マクロ定義の代わりにコンパイル済みサブルーチンが使用できます。