isprint


表示文字であるかを判定します。

[所属]

標準ライブラリ

[指定形式]

#include <ctype.h>

int isprint(int c);

[戻り値]

cの値がそれぞれの記述に合致した場合(真)に0以外を返します。結果が偽であった場合は0を返します。

[詳細説明]

表示文字(0x20〜0x7E)であるかどうかを調べるマクロです。cがisasciiで真になるか,またはcがEOFの場合にのみ,定義されています。“#undef isprint”を使ってマクロ定義を無効にし,マクロ定義の代わりにコンパイル済みサブルーチンが使用できます。

[使用例]

#include    <ctype.h>
void func(void) {
    int     i,j = 0;
    char    s[50];
        for(i =50; i <= 99; i++) {
            if(isprint(i)) {        /*コード50〜99内の表示可能文字を配列sに格納する*/
                    s[j] = i; 
                    j++;
            }
        }
    :
}