-create_unfilled_area


<コンパイル・オプション / オブジェクトオプション>

[指定形式]

-create_unfilled_area

 

[詳細説明]

-

Sレコード・ファイル(〜.mot)またはヘキサ・ファイル(〜.hex)を出力する際に、アセンブリ言語において.OFFSET疑似命令を記述した箇所に作られる空き領域に対し、データを出力しないようにします。

-

本オプションの機能を利用するには、rlinkでSレコード・ファイルおよびヘキサ・ファイルを作成するときだけではなく、ccrxコマンドまたはasrxコマンドでオブジェクト・ファイル(〜.obj)を作成するときにも指定する必要があります。

[備考]

-

本オプションを使用すると、.OFFSET疑似命令ごとに、次のような形式のシンボル(*1)を追加します。
___$_<FileName>_<SectionName>_<IDNumber>s__unfilled_area
___$_<FileName>_<SectionName>_<IDNumber>e__unfilled_area
ここで、<FileName>にはソースファイル名、<SectionName>にはセクション名、<IDNumber>には1から始まる数値が入ります。


注 1.

これらの形式のシンボルは予約されており、お客様のソースコードに直接記述することはできません。