-noconst_copy


<コンパイル・オプション / 最適化オプション>

[指定形式]

-noconst_copy

 

-

省略時解釈

本オプションの省略時解釈は、optimize=1またはoptimize=0オプションを指定した場合はnoconst_copyです。

[詳細説明]

-

noconst_copyを指定した場合、const修飾型外部変数の定数伝播を抑止します。

[備考]

-

C++言語ソースファイルのconst修飾型変数については、本オプションで制御することはできません(常に定数伝播されます)。