-lang


<ライブラリジェネレータ・オプション / ライブラリオプション>

[指定形式]

-lang={c | c99}

 

-

省略時解釈

lang=cです。

[詳細説明]

-

使用可能なC言語標準ライブラリ関数の構成を選択します。

-

lang=cを選択すると、C言語の標準関数を、C89規格準拠のものだけで構成し、C99規格で拡張された関数を含めません。lang=c99を選択すると、C言語の標準関数を、C89規格およびC99規格準拠の内容で構成します。

[備考]

-

C++,EC++ライブラリの標準関数の構成は変化しません。

-

lang=c99を指定すると、C99規格を含めたすべての関数が使用できますが、lang=c指定時に比べて関数の数が多いため、ライブラリ生成に多くの時間が必要になる場合があります。