8.5.3 アプリケーションに関する制限事項

(1)

RAM領域

RAM領域にはPID機能を適用できません。

(2)

アプリケーションの同時実行

PIC/PID機能を使うと、同じアプリケーションのコピーを複数個ROMに置き、それぞれを実行できますが、RAM領域が重なっているため、同じアプリケーションのコピーを同時に複数個実行することはできません。

(3)

スタートアップ

アプリケーションに使用するスタートアップとしては、標準のスタートアップ(統合開発環境が生成。詳しくは「8.3 スタートアッププログラム」を参照)はそのままでは使用できません。「8.5.7 アプリケーションのスタートアップ」を参考に、スタートアップを作成してください。