2. 1  概  要

リソース情報ツールは,プログラムの実行状況に応じて動的に変化するRI600PXのリソース情報(システム情報,メモリ・エリア情報など)を確認することができます。

なお,リソース情報ツールの操作手順は,以下のとおりです。

(1) CubeSuite+の起動

Windowsの[スタート]メニューからCubeSuite+を起動します。

備考  “CubeSuite+の起動”についての詳細は,「CubeSuite+ 起動編」を参照してください。

(2) プロジェクトの読み込み

デバッグ対象となるプロジェクトを読み込みます。

備考  “プロジェクトの読み込み”についての詳細は,「CubeSuite+ 起動編」を参照してください。

(3) デバッグ・ツールの選択

プログラムをデバッグする際に使用するデバッグ・ツールの種類(E1,E20,シミュレータ)を選択します。

備考  “デバッグ・ツールの選択”についての詳細は,「CubeSuite+ RX デバッグ編」を参照してください。

(4) プログラムのダウンロード

デバッグ対象となるプログラムをダウンロードします。

備考  “プログラムのダウンロード”についての詳細は,「CubeSuite+ RX デバッグ編」を参照してください。

(5) リアルタイムOS リソース情報 パネルのオープン

リアルタイムOS リソース情報 パネルをオープンします。

備考1.  RI600PXの機能を利用したプログラムをダウンロードした際,本パネルは自動的にオープンします。

2.  RI600PXのシステム初期化処理が未完の状態で表示されているリソース情報は,RI600PXの管理外状態のため,不定値となります。

(6) プログラムの実行/停止

リソース情報を表示させたい箇所までプログラムを実行します。

備考  “プログラムの実行/停止”についての詳細は,「CubeSuite+ RX デバッグ編」を参照してください。

(7) リソース情報の確認

リアルタイムOS リソース情報 パネルの各タブ([システム]タブ,[メモリ・エリア]タブなど)で,リソース情報の現在状態を確認します。