2. 3  リソース情報の確認

プログラムの実行が停止した時点のリソース情報については,リアルタイムOS リソース情報 パネルの各タブ([システム]タブ,[メモリ・エリア]タブなど)で確認することができます。

なお,リアルタイムOS リソース情報 パネルは,以下のタブから構成されています。

- [システム]タブ

- [メモリ・エリア]タブ

- [タスク]タブ

- [セマフォ]タブ

- [イベントフラグ]タブ

- [データ・キュー]タブ

- [メールボックス]タブ

- [ミューテックス]タブ

- [固定長メモリ・プール]タブ

- [可変長メモリ・プール]タブ

- [周期ハンドラ]タブ

- [割り込みハンドラ]タブ

- [初期化ルーチン]タブ

- [拡張サービス・コール・ルーチン]タブ

- [レディ・キュー]タブ

- [タイマ・キュー]タブ

備考  タブの切り替えは,リアルタイムOS リソース情報 パネルのタブ選択エリアで行います。