2. 4  リアルタイムOS資源変更機能

リアルタイムOS リソース情報 パネルからサービス・コールを発行することにより,リソース情報の内容(RI850V4のシステム時刻,タスクの状態など)を変更することができます。

以下に,リアルタイムOS リソース情報 パネルの各タブから発行可能なサービス・コールの一覧を示します。

表2―2  発行可能なサービス・コール

タブ名

サービス・コール名

set_tim,dis_dsp,ena_dsp,loc_cpu,unl_cpu

−

rel_wai,ter_tsk,chg_pri,sus_tsk,rsm_tsk,frsm_tsk,wup_tsk,can_wup,act_tsk,can_act

sig_sem,pol_sem

set_flg,clr_flg

psnd_dtq,fsnd_dtq,prcv_dtq

−

unl_mtx

−

−

sta_cyc,stp_cyc

−

−

−

rot_rdq

−



備考1.  各サービス・コールの機能についての詳細は,「RI850V4 コーディング編」を参照してください。