ルネサス
デバッグ対象とするコア(PE)の切り替えは,次のいずれかの方法により行うことができます。
(1)
ステータスバーで切り替える
メイン・ウインドウのステータスバー上の次のドロップダウン・リストにより,任意のPEを選択します。
図 2.77
メイン・ウインドウのステータスバー
(2)
デバッグ・マネージャー パネルで切り替える
[表示]メニュー→[デバッグ・マネージャ]を選択することによりオープンするデバッグ・マネージャ パネルにおいて,任意のPEを選択します。
図 2.78
デバッグ・マネージャ パネル