ルネサス
この節では,プログラムの実行方法について説明します。
なお,この節で説明する主な操作は,プログラムの実行を制御するためのコマンドをまとめたメイン・ウインドウ上のデバッグ・ツールバー,または[デバッグ]メニューより行います。
注意
デバッグ・ツールバー,および[デバッグ]メニューの各項目は,デバッグ・ツールと接続時のみ有効となります。
備考
マルチコア対応版を対象とした“プログラムの実行制御”については,「2.7 コア(PE)の選択」も参照してください。
図 2.79
デバッグ・ツールバー(フローティング状態)
図 2.80
[デバッグ]メニュー