2.8.2.1 マイクロコントローラ(CPU)をリセットしてから実行する

CPUをリセットしたのち,リセット番地からプログラムの実行を開始します。

操作は,デバッグ・ツールバーの ボタンをクリックします。

この操作によりプログラムの実行を開始した場合,次のいずれかの状態までその実行を続けます。

 

-

ボタンのクリック(「2.9.2 プログラムの実行を手動で停止する」参照)

-

PCがブレークポイントに到達(「2.9.3 任意の場所で停止する(ブレークポイント)」参照)

備考 1.

この操作は, ボタンをクリックしたのち, ボタンをクリックした場合と同等です。

備考 2.

リセットに失敗する場合,以下の設定を行うことでリセットできる場合があります。

-

プロパティ パネルの[デバッグ・ツール設定]タブ上の[実行中のリセット]カテゴリ

[強制リセットを使用する]プロパティ

[はい]