2.3.6.2 [デバッグ・ツール設定]タブ

次に示すカテゴリごとに,デバッグ・ツールの基本設定を行います。

 

(1) [メモリ]

(2) [実行中のメモリ・アクセス]

(3) [ブレーク]

(4) [トレース]

(5) [タイマ]

(6) [カバレッジ]

(7) [シミュレータGUI]

 

(1)

[メモリ]

メモリに関する設定を行います。

図 2.50

[メモリ]カテゴリ【シミュレータ】

(a)

[メモリ・マッピング]

現在のメモリ・マッピングの状況が,メモリ領域の種別ごとに詳細表示されます。

注意

メモリ・マッピングの追加/削除はできません。

(2)

[実行中のメモリ・アクセス]

プログラム実行中におけるメモリ・アクセス(リアルタイム表示更新機能)に関する設定を行います。

リアルタイム表示更新機能についての詳細は,「2.9.1.4 プログラム実行中にメモリの内容を表示/変更する」を参照してください。

図 2.51

[実行中のメモリ・アクセス]カテゴリ【シミュレータ】

(a)

[実行中に表示更新を行う]

プログラム実行中に,メモリ パネル/ウォッチ パネルの表示内容を自動的に更新するか否かを選択します。

表示内容の自動更新を行う場合は[はい]を選択してください(デフォルト)。

備考

メモリ パネル/ウォッチ パネルの ボタンにより,表示内容を手動で更新することができます。

(b)

[表示更新間隔[ms]]

このプロパティは,[実行中に表示更新を行う]プロパティにおいて[はい]を選択した場合のみ有効となります。

プログラム実行中に,メモリ パネル/ウォッチ パネルの表示内容を自動的に更新する間隔を100 ms単位で指定します。

直接入力により,100〜65500の整数(100 ms未満の端数切り上げ)を指定してください(デフォルト:[500])。

(3)

[ブレーク]

ブレーク機能に関する設定を行います。

ブレーク機能,およびこのカテゴリ内の設定についての詳細は,「2.8 プログラムの停止(ブレーク)」を参照してください。

(4)

[トレース]

トレース機能に関する設定を行います。

トレース機能,およびこのカテゴリ内の設定についての詳細は,「2.11 実行履歴の収集」を参照してください。

(5)

[タイマ]

タイマ機能に関する設定を行います。

タイマ機能,およびこのカテゴリ内の設定についての詳細は,「2.12 実行時間の計測」を参照してください。

(6)

[カバレッジ]

カバレッジ機能に関する設定を行います。

カバレッジ機能,およびこのカテゴリ内の設定についての詳細は,「2.13 カバレッジの測定【IECUBE】【シミュレータ】」を参照してください。

(7)

[シミュレータGUI]

シミュレータGUIに関する設定を行います。

シミュレータGUIの機能,およびこのカテゴリ内の設定についての詳細は,「2.17 シミュレータGUIの使用【シミュレータ】」を参照してください。