B. 入出力機能

ここでは,低水準インタフェース・ルーチン(アセンブリ言語部分)におけるシミュレータ用の入出力機能別の指定内容について説明します。

シミュレータでは,標準入出力,およびファイル入出力用の機能を提供しています。

シミュレータ用の入出力機能は,プロパティ パネル上の[デバッグ・ツール設定]タブの[ストリーム入出力]【シミュレータ】カテゴリ内の[ストリーム入出力モードを選択]プロパティにおいて,[シミュレータモード]を指定した場合使用できます。