プロパティ パネル


プロジェクト・ツリー パネルで選択したノードに対応した情報の表示,および設定の変更を行います。

図 A.3

プロパティ パネル

 

ここでは,次の項目について説明します。

[オープン方法]

-

プロジェクト・ツリー パネルにおいて,[Project name(プロジェクト)]→[コード生成(設計ツール)]→[端子図]を選択したのち,[表示]メニュー→[プロパティ]を選択

-

プロジェクト・ツリー パネルにおいて,[Project name(プロジェクト)]→[コード生成(設計ツール)]→[端子図]を選択したのち,コンテキスト・メニューから[プロパティ]を選択

-

プロジェクト・ツリー パネルにおいて,[Project name(プロジェクト)]→[コード生成(設計ツール)]→[端子図]→[端子配置表]を選択したのち,[表示]メニュー→[プロパティ]を選択

-

プロジェクト・ツリー パネルにおいて,[Project name(プロジェクト)]→[コード生成(設計ツール)]→[端子図]→[端子配置表]を選択したのち,コンテキスト・メニューから[プロパティ]を選択

-

プロジェクト・ツリー パネルにおいて,[Project name(プロジェクト)]→[コード生成(設計ツール)]→[端子図]→[端子配置図]を選択したのち,[表示]メニュー→[プロパティ]を選択

-

プロジェクト・ツリー パネルにおいて,[Project name(プロジェクト)]→[コード生成(設計ツール)]→[端子図]→[端子配置図]を選択したのち,コンテキスト・メニューから[プロパティ]を選択

備考 1.

すでに本パネルがオープンしていた場合,プロジェクト・ツリー パネルの[端子図]を選択することにより,表示内容が切り替わります。

備考 2.

すでに本パネルがオープンしていた場合,プロジェクト・ツリー パネルの[端子配置表]を選択することにより,表示内容が切り替わります。

備考 3.

すでに本パネルがオープンしていた場合,プロジェクト・ツリー パネルの[端子配置図]を選択することにより,表示内容が切り替わります。

[各エリアの説明]

(1)

詳細情報表示/変更エリア

プロジェクト・ツリー パネルで選択したノードに対応した情報の表示,および設定の変更を行います。

なお,本エリアの表示内容については,プロジェクト・ツリー パネルで選択したノードの種類により異なります。

(2)

タブ選択エリア

このパネルには,次のタブが存在します(各タブ上における表示内容/設定方法についての詳細は,該当するタブの項を参照してください)。

[コンテキスト・メニュー]

元に戻す

直前に行った編集作業を取り消します。

切り取り

選択している文字列を切り取り,クリップ・ボードに保存します。

コピー

選択している文字列をクリップ・ボードに保存します。

貼り付け

指定された箇所に,クリップ・ボードの内容を挿入します。

削除

選択している文字列を削除します。

すべて選択

編集中の項目に表示されている全文字列を選択します。