ルネサス
debugger.DebugTool.GetType
デバッグ・ツールの情報を表示します。
[指定形式]
debugger.DebugTool.GetType()
[引数]
なし
[戻り値]
デバッグ・ツールの種類の定数
説明
Simulator
シミュレータ
Minicube
MINICUBE
Minicube2
MINICUBE2(シリアル接続)
Minicube2Jtag
MINICUBE2(JTAG接続)
Iecube
IECUBE
Iecube2
IECUBE2
E1Jtag
E1(JTAG接続)
E1Serial
E1(シリアル接続)
E1Lpd
E1(LPD接続)
E20Jtag
E20(JTAG接続)
E20Serial
E20(シリアル接続)
E20Lpd
E20(LPD接続)
[詳細説明]
-
[使用例]
>>>debugType = debugger.DebugTool.GetType()
>>>if debugType != DebugTool.Simulator:
... debugger.DebugTool.Change(DebugTool.Simulator)
...
>>>