2.2.4 アップデートを再開する

アップデート・マネージャ,またはアップデート機能に対応するCS+関連ツールを起動したとき,インストール中断がないかが確認されます。

インストール中断があった場合で,関連ツールが起動している場合は,メッセージ ダイアログにメッセージを表示しますので,関連ツールを終了後,[再試行]ボタンをクリックしてください。

関連ツールが起動していない場合は,メッセージ ダイアログにメッセージを表示しますので,[はい]ボタンをクリックしてください。アップデート・マネージャにより,アップデートを行います。アップデート実行後にCS+ アップデート・マネージャ ウインドウが閉じられ,起動途中で終了した関連ツールが再起動されます。