2.2.5 アップデートの履歴を表示する

CS+ アップデート・マネージャ ウインドウのメニュー・エリアの[更新履歴の表示]を選択すると,更新履歴 ページが表示されます。

図 2.18

更新履歴 ページ

(1)

ダウンロード・ファイルをインストールする場合

ダウンロード・ファイルをインストールする方法について説明します。

(a)

ダウンロード・ファイルを選択します。

更新履歴 ページでインストールしたいダウンロード・ファイルをチェックし,[コピー]ボタンをクリックしてください。

図 2.19

更新履歴 ページ

(b)

ダウンロード・ファイルのコピー先を選択します。

フォルダの参照 ダイアログが表示されます。

図 2.20

フォルダの参照 ダイアログ

 

ダウンロード・ファイルのコピー先のフォルダを選択し,[OK]ボタンをクリックしてください。

(c)

コピー先フォルダを確認し,インストールを行います。

ダウンロード・ファイルが指定フォルダにコピーされます。

エクスプローラでコピー先のフォルダを開き,コピーしたファイルをダブルクリックしてインストールを行ってください。

(2)

ダウンロード・ファイルを削除する場合

(a)

ダウンロード・ファイルを選択します。

更新履歴 ページで削除したいダウンロード・ファイルをチェックし,[削除]ボタンをクリックしてください。

図 2.21

更新履歴 ページ

(b)

ダウンロード・ファイルの削除可否を確認し,削除します。

メッセージ ダイアログに削除可否の確認メッセージが表示されます。

図 2.22

メッセージ ダイアログ

 

[はい]ボタンをクリックすると,ダウンロード・ファイルを削除します。