プロジェクトで使用するマイクロコントローラの変更を行います。
マイクロコントローラの変更についての詳細は,「2.4.14 マイクロコントローラを変更する」を参照してください。 |
プロジェクト・ツリー パネルにおいて,マイクロコントローラ・ノードを選択し,コンテキスト・メニュー→[マイクロコントローラを変更...]を選択 |
マイクロコントローラ一覧で選択するマイクロコントローラを簡易検索することができます。
指定可能なマイクロコントローラを愛称で分類し,一覧がツリー表示されます。
一覧からプロジェクトで使用するマイクロコントローラを選択すると,右側のボックスに以下の情報を表示します。
本ダイアログをクローズし,設定した条件でマイクロコントローラを変更します。 なお,本ボタンは変更先のマイクロコントローラが現在のマイクロコントローラと同じ場合,またはマイクロコントローラ一覧で愛称を選択している場合は無効となります。 |
|