|
debugger.Interrupt.ReferTimer
|
タイマ割り込み設定情報を表示します。【RH850 シミュレータ】
[指定形式]
debugger.Interrupt.ReferTimer()
|
[引数]
なし
[戻り値]
周期時間の数値と周期情報(TimeType)のリスト(詳細はXRunBreakInfoクラスを参照してください)
[詳細説明]
- | 設定されているタイマ割り込みの周期情報(周期時間[Periodic])を表示します。 |
- | タイマ割り込みの設定が存在しない場合は,“None”を表示します。 |
[使用例]
>>>debugger.Interrupt.ReferTimer()
None
>>>debugger.Interrupt.SetTimer(1, TimeType.S, True)
True
>>>debugger.Interrupt.ReferTimer()
1Second Periodic
|