マイクロコントローラからの通信をリダイレクトするホスト・マシン上のCOMポートを設定します。
ここでは,次の項目について説明します。
[オープン方法]
[各エリアの説明]
リダイレクト先のCOM ポートを選択します。ホスト・マシン上に利用可能なCOMポートがない場合,このドロップダウン・リストは空になります。
リダイレクト先のCOM ポートとのボーレートを選択します。
ドロップダウン・リストには,次のボーレートが表示されます。“システム”を選択した場合は,デバイス・マネージャの設定に従います。
システム,1200,2400,4800,9600,19200, 38400,115200
[機能ボタン]
|
|
|
|
接続/切断
|
COMポートに接続(デフォルト)/切断します。
COMポートに接続状態の場合は,ボタンの表示名は“切断”になります。
COMポートから切断状態の場合は,ボタンの表示名は“接続”になります。
|
|
キャンセル
|
COMポートの設定を無効とし,このダイアログをクローズします。
|
|
ヘルプ
|
このダイアログのヘルプを表示します。
|