プロジェクト・ツリー パネル


プロジェクトの構成要素(マイクロコントローラ,ビルド・ツール,デバッグ・ツールなど)をツリー形式で表示します。

なお,使用するデバッグ・ツールの選択/切り替えは,このパネル上で行います。

図 A.3

プロジェクト・ツリー パネル

 

ここでは,次の項目について説明します。

[オープン方法]

-

[表示]メニュー→[プロジェクト・ツリー]を選択

[各エリアの説明]

(1)

プロジェクト・ツリー エリア

プロジェクトの構成要素を次のノードでツリー表示します。

ノード

説明

品種名 デバッグ・ツール名(デバッグ・ツール)

-

品種名

選択しているマイクロコントローラの品種名(RX)を表示します。

-

デバッグ・ツール名

プロジェクトで使用するデバッグ・ツール名(E1(Serial),E1(JTAG),E20(Serial),E20(JTAG),EZ Emulator,シミュレータ)を表示します。
新規プロジェクト作成時は,シミュレータが設定されます。

ノードを選択すると,その詳細情報(プロパティ)がプロパティ パネルに表示され,設定の変更を行うことができます(プロパティ パネルがオープンしていない場合は,ノードをダブルクリックすることでオープンします)。

[コンテキスト・メニュー]

使用するデバッグ・ツール

使用するデバッグ・ツールを選択するためのカスケード・メニューを表示します。

なお,プロジェクトで選択しているマイクロコントローラの種類により,表示されるデバッグ・ツールは異なります(「表 2.1 マイクロコントローラの種類と接続可能なデバッグ・ツールの関係」参照)。

 

品種名 E2 Lite

E2 Liteを使用します。

品種名 E1(Serial)

E1をシリアル通信方式で使用します。

品種名 E1(JTAG)

E1をJTAG通信方式で使用します。

品種名 E20(Serial)

E20をシリアル通信方式で使用します。

品種名 E20(JTAG)

E20をJTAG通信方式で使用します。

品種名 EZ Emulator

EZ Emulatorを使用します。

品種名 シミュレータ

シミュレータを使用します。

プロパティ

選択しているデバッグ・ツールのプロパティをプロパティ パネルに表示します。