編集を行う場合は,イベント パネルにおいて,編集対象の割り込みイベントを選択したのち,コンテキスト・メニューの[条件の編集...]を選択します。オープンする割り込みイベント詳細設定ダイアログ【シミュレータ】において,編集が必要な項目を編集したのち,[OK]ボタンをクリックします。
入力したパス・カウント分のイベント条件を満たした時点で,イベント成立となります。
割り込みベクタと優先順位を編集することができます。編集方法はアクション・イベント ダイアログの[割り込みイベント設定]タブ【シミュレータ】と同じです(「(1) [割り込みベクタ]の指定」,「(2) [優先順位]の指定」参照)。