ルネサス
アクション・イベントの1つである割り込みイベントを設定することにより,プログラムの実行中に任意の箇所で割り込みを発生させることができます。
この機能を使用するためには,次の手順で操作を行ってください。
2.16.2.1 割り込みイベントを設定する
2.16.2.2 プログラムを実行する
2.16.2.3 割り込みイベントを編集する
注意
割り込みイベントの設定に関しては(有効イベント数の制限など),「2.17.7 イベント設定に関する留意事項」も参照してください。