タイマ計測機能を行うためには,あらかじめ次のタイマ計測に関する設定を行う必要があります。
設定は,プロパティ パネルの[接続用設定]タブ上の[クロック]カテゴリ内の[動作周波数[MHz] 【E1】【E20】【EZ Emulator】]プロパティ,およびプロパティ パネルの[デバッグ・ツール設定]タブ上の[タイマ]【E1】【E20】【EZ Emulator】カテゴリ内で行います。
カウント値を時間に変換する際に使用する動作周波数を指定します。
0.0001〜999.9999(単位:MHz)の範囲の数値を直接入力で指定します。
タイマ計測イベントの計測結果は,このプロパティで入力した動作周波数とカウント値より算出されます。そのため,実行中に動作周波数を切り替えるプログラムを用いた場合,正しい計測結果は表示されません。 |