デバッグ・ツールには,プログラムの実行開始から実行停止までの実行時間(Run-Beak時間)を測定する機能があらかじめ用意されています。
したがって,プログラムの実行を開始することにより,自動的に実行時間の計測を行います。
Run-Breakタイマ・イベントの計測結果は,計測開始からプログラム実行までの時間,および,プログラム実行停止から計測停止までの時間を含みます。また, 計測クロックソースのクロック精度誤差を含む参考値です。 |
ステータス・バーおよびイベント パネルに表示される実行時間は,プログラム実行から停止の間の時間です。なお,ステップ・イン,ステップ・オーバ,およびリターン・アウトでは計測できません。 |
この機能は,デバッグ・ツールにデフォルトで設定されているビルトイン・イベントの1つであるRun-Breakタイマ・イベントにより動作します。 |