2.13.1.3
【EZ Emulator】の場合
設定は,プロパティ パネルの[デバッグ・ツール設定]タブ上の[トレース]カテゴリ内で行います。
図 2.140 | [トレース]カテゴリ【EZ Emulator】 |
トレース機能のみ使用できます。
収集したトレース・データでトレース・メモリがいっぱいになった際の動作を,次のドロップダウン・リストにより指定します。
|
トレース・メモリを上書きし実行を続ける
|
トレース・メモリがいっぱいになると,古いトレース・データに上書きを続けます(デフォルト)。
|
|
トレースを停止する
|
トレース・メモリがいっぱいになると,トレース・データの書き込みを停止します(プログラムの実行は停止しません)。
|
|
停止する
|
トレース・メモリがいっぱいになると,トレース・データの書き込みを停止すると同時にプログラムの実行を停止します。
|
このプロパティは,収集するトレース・データの種別を次のドロップダウン・リストにより指定します。
|
分岐
|
プログラム実行中に発生した分岐処理の分岐元,分岐先アドレス情報をトレース・データとして収集します。
|
|
分岐+データアクセス注1
|
プログラム実行中に発生した分岐元,分岐先アドレス情報および成立したアクセス・イベントのデータ情報をトレース・データとして収集します。
|
|
データアクセス注2
|
プログラム実行中に成立したアクセス・イベントのデータ情報をトレース・データとして収集します。
|
[分岐+データアクセス]のトレース・データを収集することはできません。そのためドロップダウン・リストには表示されません。
[データアクセス]のトレース・データを収集するには,ポイント・トレースにてアドレス条件を設定する必要があります。ポイント・トレースの詳細については,「2.13.4 条件を満たしたときのみの実行履歴を収集する」を参照してください。
このプロパティは,収集するトレース・データにタイム・スタンプ情報を付加するか否かを指定します。タイム・スタンプを出力する場合,[はい]を指定してください。
注意 1. | 【RX200シリーズ】
[トレース・データ種別]プロパティにおいて[分岐]を指定した場合は,タイム・スタンプを出力することができません。出力する場合は,[データアクセス]を指定してください。 |
注意 2. | 【RX100シリーズ】
このプロパティの項目を[いいえ]から変更することはできず,タイム・スタンプを出力することができません。 |
(5) | [トレース・クロック・カウント・ソース[MHz]] |
タイム・スタンプのカウント・ソースを0.0001 - 999.999の間で入力してください。
なお,プロパティが空欄の場合,[接続用設定]タブの[クロック]カテゴリ内の[動作周波数[MHz]]プロパティの設定値がカウント・ソースとして代用されます。