ルネサス
top
機 能
その他の使用上の注意事項【E1】【E20】【EZ Emulator】
イベントの組み合わせ条件について【RX71M, RX64M, RX651, RX65N】
2.22.17
イベントの組み合わせ条件について【RX71M, RX64M, RX651, RX65N】
イベントの組み合わせ条件がシーケンシャルの場合,連続した命令にイベントを設定しないでください。
命令によってはイベントが成立しない場合があります。
前のトピックスへ
内蔵ROM無効拡張モード時のメモリアクセスについて
次のトピックスへ
カバレッジ計測機能について【E20【RX71M, RX64M, RX651, RX65N】】
目次
内蔵フラッシュROM領域
FINEインタフェース
エンディアン選択レジスタ(MDEB, MDES)について【RX71M, RX651, RX65N, RX64M, RX62x, RX630, RX631, RX63N, RX63T, RX634, RX210, RX21A, RX220, RX23x, RX24T, RX110, RX111, RX113, RX130】
オプション機能選択レジスタ1(OFS1)の設定について【RX62x, RX630, RX631, RX63N, RX63T, RX634, RX210, RX21A, RX220, RX23x, RX24T, RX130】
オプション機能選択レジスタ1(OFS1)の設定について【RX110, RX111, RX113】
オプション機能選択レジスタ1(OFS1)の設定について【RX71M, RX651, RX65N, RX64M】
フラッシュメモリ書き換え時のレジスタ値
DMAC,DTCに関して
高速クロック発振器(HOCO)に関して【RX71M, RX64M, RX210, RX21A, RX220】
ロックビット【ロックビット実装マイクロコントローラ】
エリアプロテクション【エリアプロテクション実装マイクロコントローラ】
動作周波数について
スタートアッププログラム保護機能について【RX23T, RX24T, RX110, RX111, RX113, RX130】
MPU領域のアクセスについて【MPU実装マイクロコントローラ】
リセットについて
内蔵ROM無効拡張モード時のメモリアクセスについて
イベントの組み合わせ条件について【RX71M, RX64M, RX651, RX65N】
カバレッジ計測機能について【E20【RX71M, RX64M, RX651, RX65N】】
トレース機能について
Trusted Memory機能について【RX71M, RX64M, RX651, RX65N】
FAWレジスタのFSPRビットについて【RX651, RX65N】
ROMキャッシュ機能について【RX651, RX65N, RX24T】