ルネサス
top
機 能
その他の使用上の注意事項【E1】【E20】【EZ Emulator】
トレース機能について
2.22.19
トレース機能について
割り込みが発生した場合,割り込み発生箇所から1〜2命令先の未実行命令が割り込み処理の前に表示されます。
前のトピックスへ
カバレッジ計測機能について【E20【RX71M, RX64M, RX651, RX65N】】
次のトピックスへ
Trusted Memory機能について【RX71M, RX64M, RX651, RX65N】
目次
内蔵フラッシュROM領域
FINEインタフェース
エンディアン選択レジスタ(MDEB, MDES)について【RX71M, RX651, RX65N, RX64M, RX62x, RX630, RX631, RX63N, RX63T, RX634, RX210, RX21A, RX220, RX23x, RX24T, RX110, RX111, RX113, RX130】
オプション機能選択レジスタ1(OFS1)の設定について【RX62x, RX630, RX631, RX63N, RX63T, RX634, RX210, RX21A, RX220, RX23x, RX24T, RX130】
オプション機能選択レジスタ1(OFS1)の設定について【RX110, RX111, RX113】
オプション機能選択レジスタ1(OFS1)の設定について【RX71M, RX651, RX65N, RX64M】
フラッシュメモリ書き換え時のレジスタ値
DMAC,DTCに関して
高速クロック発振器(HOCO)に関して【RX71M, RX64M, RX210, RX21A, RX220】
ロックビット【ロックビット実装マイクロコントローラ】
エリアプロテクション【エリアプロテクション実装マイクロコントローラ】
動作周波数について
スタートアッププログラム保護機能について【RX23T, RX24T, RX110, RX111, RX113, RX130】
MPU領域のアクセスについて【MPU実装マイクロコントローラ】
リセットについて
内蔵ROM無効拡張モード時のメモリアクセスについて
イベントの組み合わせ条件について【RX71M, RX64M, RX651, RX65N】
カバレッジ計測機能について【E20【RX71M, RX64M, RX651, RX65N】】
トレース機能について
Trusted Memory機能について【RX71M, RX64M, RX651, RX65N】
FAWレジスタのFSPRビットについて【RX651, RX65N】
ROMキャッシュ機能について【RX651, RX65N, RX24T】