ルネサス
設定したブレーク・イベント(実行系)を編集するには,[表示]メニュー→[イベント]の選択でオープンするイベント パネル上において,組み合わせブレークの詳細情報に表示されたブレーク・イベント(実行系)を選択したのち,コンテキスト・メニューの「条件の編集...」をクリックしてください。
この操作によりオープンするダイアログで編集します。
ダイアログによる編集の詳細については,「2.17.4.1 実行系イベントを編集する」を参照してください。