ルネサス
設定したブレーク・イベント(実行系)を削除するには,[表示]メニュー→[イベント]の選択でオープンする イベント パネル上において,組み合わせブレークの詳細情報に表示されたブレーク・イベント(実行系)を選択したのち,ツールバーの ボタンをクリックする操作で削除することができます。(「2.17.5 イベントを削除する」参照)。
また,ソース・テキスト/逆アセンブラ・テキスト上において,表示されているイベント・マークをクリックすることでブレーク・イベント(実行系)を削除することもできます。