設定したブレーク・イベント(アクセス系)を削除する場合は,[表示]メニュー→[イベント]の選択でオープンするイベント パネルにおいて次の操作を行います。なお,使用するデバッグ・ツールにより,イベント名は異なります。
削除したい組み合わせブレークの詳細情報に表示されたブレーク・イベント(アクセス系)を選択したのち,同パネルのツールバーの ボタンをクリックします(「2.17.5 イベントを削除する」参照)。
また,逆アセンブラ・テキスト上において,表示されているイベント・マークをクリックすることでブレーク・イベント(アクセス系)を削除することもできます。
削除したいアクセス系のハードウエア・ブレークを選択したのち,同パネルのツールバーの ボタンをクリックします(「2.17.5 イベントを削除する」参照)。