[値]エリアの表示形式は,ツールバーの次のボタンにより,自由に変更することができます。
表記
|
値の表示形式を変更する次のボタンを表示します。
|
|
自動
|
選択しているウォッチ式の値の表記を変数ごとの規定値(「表 A.10 ウォッチ式の表示形式(デフォルト)」参照)で表示します(デフォルト)。
|
16進数
|
選択している項目の値を16進数で表示します。
|
符号付き10進数
|
選択している項目の値を符号付き10進数で表示します。
|
符号無し10進数
|
選択している項目の値を符号なし10進数で表示します。
|
8進数
|
選択している項目の値を8進数で表示します。
|
2進数
|
選択している項目の値を2進数で表示します。
|
ASCII
|
選択している項目の値をASCIIコードで表示します。
|
Float
|
選択している項目の値をFloatで表示します。
ただし,選択しているウォッチ式が4バイト・データの場合のみ有効となります。
|
Double
|
選択している項目の値をDoubleで表示します。
ただし,選択しているウォッチ式が8バイト・データの場合のみ有効となります。
|
|
選択している項目の値表示の末尾に,その値の16進数表記を“()”で囲んで併記します。
ただし,16進数表記をしている場合は併記しません。
|