このページでは,選択されたアップデートが一覧表示され,ダウンロードとインストールを開始します。
ここでは,以下の項目について説明します。
[オープン方法]
[各エリアの説明]
ダウンロードとインストールを開始します。
アップデートがひとつも選択されていない場合は無効です。
注意 | エミュレータ用USBドライバ一式のインストールを行った場合,確認のダイアログが表示される場合があります。 |
選択されているアップデートが一覧表示されます。
それぞれのアップデートで,表示される情報は以下のとおりです。
|
カテゴリ
|
アップデートのカテゴリ名を表示します。
同じカテゴリをもつアップデートはまとめて表示します。
|
|
タイトル
|
アップデートのタイトルを表示します。
|
|
ダウンロードサイズ
|
アップデートのダウンロードサイズを表示します。
|
|
概要
|
アップデートの概要情報を表示します。
|
|
詳細
|
アップデートの詳細情報がある場合に表示し,選択するとブラウザ上に詳細情報を表示します。
|