アップデート機能の状態表示と各種操作を行います。
図 A.1 | CS+ アップデート・マネージャ ウインドウ |
ここでは,以下の項目について説明します。
[オープン方法]
- | Windowsの[スタート]メニューから[すべてのプログラム]→[Renesas Electronics CS+]→[アップデート・マネージャ]を選択 |
備考 | Windows 8.1の場合は,スタート画面の[アップデート・マネージャ]をクリックしてください。 |
- | Windowsの[タスクトレイ]内の
,またはバルーンヘルプ(i)をクリック |
- | CS+の[ヘルプ]メニューから[アップデートの確認...]を選択 |
- | CS+のプロジェクト作成 ダイアログの[アップデート...]ボタンをクリック |
[各エリアの説明]
メイン・エリアの表示変更や,設定を変更するメニューが表示されます。項目を選択することによって項目に対応する操作を行うことができます。
|
すべて
|
アップデートの表示を行います。
|
|
マイクロコントローラ名
|
対応するマイクロコントローラのアップデートの表示を行います。
(過去にマイクロコントローラ指定機能により指定されたマイクロコントローラの名称を最近指定された順に5つまで表示されています。)
|
|
ダウンロードとインストール
|
選択されたアップデート対象のダウンロードを行い,ダウンロード完了後にインストールを行います。
|
|
ダウンロードのみ
|
選択されたアップデート対象のダウンロードのみを行います。
|
|
更新履歴の表示
|
アップデートの履歴を表示します。
|
|
非表示のアップデートの復元
|
非表示のアップデートの復元 ページを表示します。
|
|
設定の変更
|
アップデート・マネージャのオプション ダイアログを表示します。
|
|
ヘルプ
|
ヘルプを表示します。
|
|
終了
|
アップデート・マネージャを終了します。
|
動作中の機能に応じて表示される内容が以下のいずれかのページに切り替わります。