2. 4. 6  使用状況の絞り込み

解析結果 パネルでは,解析情報図エリア実行遷移表示エリアでマウス・カーソルをドラッグ&ドロップすることにより,解析情報表エリアに表示する解析情報を“トレース・データの取得期間の解析情報”から“解析情報抽出区間の解析情報”へと更新することができます。

なお,実行遷移表示エリアでマウス・カーソルをドラッグ&ドロップすることにより,出現する解析情報抽出区間については,そのバッググランド・カラーがマゼンタ色となります。

図2―8  使用状況の絞り込み



備考  解析情報抽出開始時間解析情報抽出終了時間の直下に表示されている マークは,通常のスクロールバーと同様なスクロール操作を行うことにより,解析情報抽出区間を変更することができます。