プロジェクト・ツリー パネル


プロジェクトの構成要素(マイクロコントローラ,設計ツール,ビルド・ツール,デバッグ・ツールなど)をツリー形式で表示します。

図 A.2

プロジェクト・ツリー パネル

 

ここでは,次の項目について説明します。

[オープン方法]

-

[表示]メニュー→[プロジェクト・ツリー]を選択

[各エリアの説明]

(1)

プロジェクト・ツリー エリア

プロジェクトの構成要素として,次の解析ツールのノードを表示します。

ノード名

説明

プログラム解析 (解析ツール)

使用する解析ツールです。

備考

ノードを選択すると,解析ツールの詳細情報(プロパティ)がプロパティ パネルに表示され,設定の変更を行うことができます(プロパティ パネルがオープンしていない場合は,ノードをダブルクリックすることでオープンします)。

[コンテキスト・メニュー]

[プログラム解析(解析ツール)]ノードをマウスで右クリックすることにより表示されるコンテキスト・メニューの各項目,および機能は次のとおりです。

関数一覧

関数一覧 パネルをオープンします。

変数一覧

変数一覧 パネルをオープンします。

解析グラフ

解析グラフ パネルをオープンします。

コール・グラフ

コール・グラフ パネルをオープンします。

クラス/メンバ

クラス/メンバ パネルをオープンします。

プロパティ

解析ツールの詳細情報(プロパティ)をプロパティ パネルに表示します。