解析ツールを使用する際は,このウインドウから各パネルのオープン操作を行います。
Windows 8,Windows 8.1の場合は,スタート画面の[CS+ for CC (RL78,RX,RH850)]を選択してください。  | 
解析ツール専用の[表示]メニューの各項目,および機能は次のとおりです(デフォルト)。
| 
 出力 パネルをオープンします。  | 
||
| 
 関数一覧 パネルをオープンします。  | 
||
| 
 変数一覧 パネルをオープンします。  | 
||
| 
 解析グラフ パネルをオープンします。  | 
||
| 
 コール・グラフ パネルをオープンします。  | 
||
| 
 クラス/メンバ パネルをオープンします。  | 
||
解析ツール専用のツールバーの各ボタン,および機能は次のとおりです(デフォルト)。
| 
 関数一覧 パネルをオープンします。  | 
|
| 
 変数一覧 パネルをオープンします。  | 
|
| 
 解析グラフ パネルをオープンします。  | 
|
| 
 コール・グラフ パネルをオープンします。  | 
|
| 
 クラス/メンバ パネルをオープンします。  |