削除するセクション ダイアログ


セクションの削除を行います。

図 A.23

削除するセクション ダイアログ

 

ここでは,次の項目について説明します。

[オープン方法]

-

セクション設定 ダイアログにおいて,アドレス-セクション・エリア内のアドレスを選択したのち,[削除...]ボタンをクリック

[各エリアの説明]

(1)

[セクション選択]

セクション設定 ダイアログで選択しているアドレスに属するすべてのセクション名を表示します。

セクション名をクリックすることにより,削除するセクションを選択します。

[Ctrl]キー+左クリック,または[Shift]キー+左クリックにより,複数選択することができます。

[機能ボタン]

ボタン

機能

OK

本ダイアログをクローズし,選択したセクションをセクション設定 ダイアログのアドレス-セクション・エリアから削除します。

セクション・グループ(アドレスと属するセクション)に属するセクションがなくなる場合は,そのセクション・グループを削除します。

アドレス-セクション・エリアの[オーバーレイn]列に属するセクション名がなくなる場合は,その列を削除します。

キャンセル

設定を無効とし,本ダイアログをクローズします。

すべて削除

本ダイアログをクローズし,すべてのセクション(セクション設定 ダイアログのアドレス-セクション・エリアで選択しているセクション・グループ)を削除します。

ヘルプ

本ダイアログのヘルプを表示します。