プロジェクト・ツリー パネルで選択しているビルド・ツール・ノード,ファイル,マルチコア設定ツール・ノードについて,カテゴリ別に詳細情報の表示,および設定の変更を行います。
プロジェクト・ツリー パネルにおいて,ビルド・ツール・ノード,ファイル,マルチコア設定ツール・ノードを選択したのち,[表示]メニュー→[プロパティ]を選択,またはコンテキスト・メニュー→[プロパティ]を選択 |
すでにプロパティ パネルがオープンしている場合,プロジェクト・ツリー パネルにおいて,ビルド・ツール・ノード,ファイル,マルチコア設定ツール・ノードを選択することで,選択した項目の詳細情報を表示します。 |
プロジェクト・ツリー パネルで選択しているビルド・ツール・ノード,ファイル,マルチコア設定ツール・ノードの詳細情報を,カテゴリ別のリスト形式で表示し,設定の変更を直接行うことができるエリアです。
マークは,そのカテゴリ内に含まれているすべての項目を展開表示していることを示し,また, マークは,カテゴリ内の項目を折りたたみ表示していることを示します。展開/折りたたみ表示の切り替えは,このマークのクリック,またはカテゴリ名のダブルクリックにより行うことができます。
マークは,そのプロパティのテキスト・ボックスが16進数入力専用であることを示します。
カテゴリ,およびそれに含まれる項目の表示内容/設定方法についての詳細は,該当するタブの項を参照してください。
タブを選択することにより,詳細情報を表示するカテゴリが切り替わります。
本パネルには,次のタブが存在します(各タブ上における表示内容/設定方法についての詳細は,該当するタブの項を参照してください)。
[ビルド設定]タブ(Cソース・ファイル,アセンブリ・ソース・ファイル,オブジェクト・ファイル,ライブラリ・ファイルの場合) |
[個別コンパイル・オプション]タブ(Cソース・ファイルの場合) |
[個別アセンブル・オプション]タブ(アセンブリ・ソース・ファイルの場合) |
選択している項目の設定値をプロジェクトに設定しているデフォルト値に戻します。 ただし,[個別コンパイル・オプション]タブ,[個別アセンブル・オプション]タブにおいては,全体オプションの設定値に戻します。 |
|
現在表示しているタブの設定値をすべてプロジェクトに設定しているデフォルト値に戻します。 ただし,[個別コンパイル・オプション]タブ,[個別アセンブル・オプション]タブにおいては,全体オプションの設定値に戻します。 |