セクションのアドレス ダイアログ


セクションの追加,または変更時のアドレスの設定を行います。

図 A.21

セクションのアドレス ダイアログ

 

ここでは,次の項目について説明します。

[オープン方法]

-

セクション設定 ダイアログにおいて,アドレス-セクション・エリア内のアドレスを選択したのち,[追加...],または[変更...]ボタンをクリック

[各エリアの説明]

(1)

[アドレス]

セクションの開始アドレスを指定します。

アドレスをテキスト・ボックスに直接入力,または ボタンにより選択します。

指定可能な値の範囲は,0〜FFFFF(16進数)です(デフォルト:0)。

[機能ボタン]

ボタン

機能

OK

-

セクション設定 ダイアログの[追加...]ボタンからオープンした場合

本ダイアログをクローズし,指定したアドレスをセクション設定 ダイアログのアドレス-セクション・エリアの適切な位置に挿入します(セクションは空欄)。

-

セクション設定 ダイアログの[変更...]ボタンからオープンした場合

本ダイアログをクローズし,指定したアドレスに応じて,セクション・グループ(アドレスと属するセクション)をセクション設定 ダイアログのアドレス-セクション・エリアの適切な位置に移動します。

キャンセル

設定を無効とし,本ダイアログをクローズします。

ヘルプ

本ダイアログのヘルプを表示します。