システム・インクルード・パス順設定 ダイアログ


コンパイラに対して指定するシステム・インクルード・パスの参照,および指定順の設定を行います。

図 A.15

システム・インクルード・パス順設定 ダイアログ

 

ここでは,次の項目について説明します。

[オープン方法]

-

プロパティ パネルにおいて,以下のプロパティを選択したのち,[...]ボタンをクリック

-

[共通オプション]タブの[よく使うオプション(コンパイル)]カテゴリの[システム・インクルード・パス],[よく使うオプション(アセンブル)]カテゴリの[システム・インクルード・パス]

-

[コンパイル・オプション]タブの[プリプロセス]カテゴリの[システム・インクルード・パス]

-

[アセンブル・オプション]タブの[プリプロセス]カテゴリの[システム・インクルード・パス]

[各エリアの説明]

(1)

パス一覧表示エリア

コンパイラに対して指定するシステム・インクルード・パスの一覧を表示します。

(a)

[パス]

システム・インクルード・パス名の一覧を,コンパイラへの指定順に表示します。

デフォルトでは,プロジェクトに登録している順番となります。

パスの表示順を変更することにより,コンパイラへの指定順を設定することができます。

表示順の変更は,[↑],および[↓]ボタン,またはパス名のドラッグ・アンド・ドロップにより行います。

備考 1.

パス名にマウス・カーソルをあわせると,そのパスを絶対パスでポップアップ表示します。

備考 2.

新規に追加したシステム・インクルード・パスは,一覧の最後のパスの次に追加します。

備考 3.

パス名をドラッグ・アンド・ドロップする際,連続して並んでいるパス名のみ複数選択することができます。

(b)

ボタン

選択しているパスを上へ移動します。

選択しているパスを下へ移動します。

備考

上記のボタンは,パスを選択していない場合は無効となります。

[機能ボタン]

ボタン

機能

OK

コンパイラへのパスの指定順をパス一覧表示エリアの表示順に設定し,本ダイアログをクローズします。

キャンセル

パスの指定順の設定をキャンセルし,本ダイアログをクローズします。

ヘルプ

本ダイアログのヘルプを表示します。