2.3.2 アセンブル・リストを出力する

アセンブル・リスト(アセンブル結果のコード)は,アセンブル・リスト・ファイルに出力します。

プロジェクト・ツリーでビルド・ツール・ノードを選択し,プロパティ パネル[コンパイル・オプション]タブを選択します。

アセンブル・リスト・ファイルを出力するには,[アセンブル・リスト]カテゴリの[アセンブル・リスト・ファイルを出力する]プロパティで[はい(-asm_option=-prn_path)]を選択してください。

図 2.12

[アセンブル・リスト・ファイルを出力する]プロパティ

 

アセンブル・リスト・ファイルを出力する場合,出力フォルダを設定することができます。

(1)

出力フォルダの設定

[アセンブル・リスト・ファイル出力フォルダ]プロパティにおいて,テキスト・ボックスへの直接入力,または[...]ボタンにより行います。

本プロパティは,次のプレースホルダに対応しています。

%BuildModeName% : ビルド・モード名に置換します。

デフォルトでは,“%BuildModeName%”を設定しています。

 

なお,ファイル名は,ソース・ファイルの拡張子を“.prn”で置き換えた名前となります。

備考

アセンブル・リスト・ファイルについての詳細は,「CC-RL コンパイラ ユーザーズマニュアル」を参照してください。