2.3.4 定義マクロを設定する

プロジェクト・ツリーでビルド・ツール・ノードを選択し,プロパティ パネル[コンパイル・オプション]タブを選択します。

定義マクロの設定は,[プリプロセス]カテゴリの[Define Preprocessor Symbol]プロパティで行います。

図 2.12

[Define Preprocessor Symbol]プロパティ

 

[...]ボタンをクリックすると,テキスト編集 ダイアログがオープンします。

図 2.13

テキスト編集 ダイアログ

 

[テキスト]に定義マクロを「マクロ名=定義値」の形式で1行に1つずつ入力します。

1行に256文字まで,256行まで指定可能です。

「=定義値」の部分は省略可能で,省略した場合,定義値を1 とします。

[OK]ボタンをクリックすると,入力した定義マクロがサブプロパティとして表示されます。

図 2.14

[Define Preprocessor Symbol]プロパティ(定義マクロ設定後)

 

定義マクロの変更は,[...]ボタン,またはサブプロパティのテキスト・ボックスへの直接入力により行うことができます。

備考

[共通オプション]タブの[よく使うオプション(コンパイル)]カテゴリの[Define Preprocessor Symbol]プロパティでも,同様に設定することができます。