2.4 アセンブル・オプションを設定する

アセンブル・フェーズに対するオプションを設定するには,プロジェクト・ツリーでビルド・ツール・ノードを選択し,プロパティ パネル[アセンブル・オプション]タブを選択してください。

タブ上で各プロパティを設定することにより,対応するアセンブル・オプションを設定することができます。

図 2.15

プロパティ パネル:[アセンブル・オプション]タブ

 

備考

よく使うオプションについては,[共通オプション]タブの[よく使うオプション(アセンブル)]カテゴリにまとめられています。