プロジェクト・ツリーでビルド・ツール・ノードを選択し,プロパティ パネルの[アセンブル・オプション]タブを選択します。
定義マクロの設定は,[プリプロセス]カテゴリの[Define Preprocessor Symbol]プロパティで行います。
[...]ボタンをクリックすると,テキスト編集 ダイアログがオープンします。
[テキスト]に定義マクロを「マクロ名=定義値」の形式で1行に1つずつ入力します。
「=定義値」の部分は省略可能で,省略した場合,定義値を1 とします。
[OK]ボタンをクリックすると,入力した定義マクロがサブプロパティとして表示されます。
定義マクロの変更は,[...]ボタン,またはサブプロパティのテキスト・ボックスへの直接入力により行うことができます。
[共通オプション]タブの[よく使うオプション(アセンブル)]カテゴリの[Define Preprocessor Symbol]プロパティでも,同様に設定することができます。  |