R_ADCn_ScanGroupm_GetFloatingPointDataResult


ADCn のスキャングループmの浮動小数点フォーマットに変換した結果を取得します。

[指定形式]

void    R_ADCn_ScanGroupm_GetFloatingPointDataResult ( uint32_t * buffer );

備考

nはユニット番号,mはスキャングループ番号を意味します。

[引数]

I/O

引数

説明

O

uint32_t * buffer;

A/D変換結果を格納する領域へのポインタ

[戻り値]

なし