ルネサス
R_ADCn_ADCSummation_Cannelm_GetResult
ADCnの積算チャネルmから積算データを取得します。
[指定形式]
void R_ADCn_ADCSummation_Channelm_GetResult ( uint32_t * buffer );
備考
nはユニット番号,mはチャネル番号を意味します。
[引数]
I/O
引数
説明
O
uint32_t * buffer;
積算データの結果を格納する領域へのポインタ
[戻り値]
なし